rpos::core::Pose类
Pose包含了Location和Rotation数据,即对象在三维空间中的完整姿态
头文件
rpos/core/pose.h
适用于
- Slamware
- Mapper
构造器
/**
* 构造一个x、y、z、yaw、pitch、roll都为0的Pose对象。
*/
Pose();
/**
* 构造一个location和rotation为对应值的Pose对象。
*/
Pose(const Location&, const Rotation&);
/**
* 构造一个location为对应值,yaw、pitch、roll皆为0的Pose对象。
*/
Pose(const Location&);
/**
* 构造一个rotation为对应值,x、y、z皆为0的Pose对象。
*/
Pose(const Rotation&);
/**
* 拷贝构造函数。
*/
Pose(const Pose&);
运算符
/**
* 赋值运算符。
*/
Pose& operator=(const Pose&);
/**
* 运算符重载。
*/
bool operator==(const Pose&) const;
方法
/**
* 位置,详见Location类。
*/
const Location& location() const;
Location& location();
/**
* 旋转,详见Rotation类。
*/
const Rotation& rotation() const;
Rotation& rotation();
/**
* x属性。
*/
double x() const;
double& x();
/**
* y属性,用法请参见x属性。
*/
double y() const;
double& y();
/**
* z属性,用法请参见x属性。
*/
double z() const;
double& z();
/**
* 摇摆角(单位:弧度),遵循Tait-Bryan angles规则,请参见维基百科相关定义。
* 用法请参见Location::x()的示例。
*/
double yaw() const;
double& yaw();
/**
* 俯仰角。
*/
double pitch() const;
double& pitch();
/**
* 翻滚角。
*/
double roll() const;
double& roll();